您好!
是否可以使用 CC1101从 另一个具有不同数据包格式的发送器件接收数据包?
我有一些器件在433.301Mhz、2-FSK、250Kbs 和93.75Khz 偏移上传输
我想在我的产品中使用 CC1101。
数据包长度为15字节。
前导码为0x55、0x55、0x55、0x55
Sync 字为0x54、0x21、0xA4、0x23
以下7个字节是数据有效载荷。
无论我到目前为止尝试的 SmartRF Studio 中的设置是什么、都不会接收到任何数据。
如果没有内置的数据包处理程序的帮助、我很乐意接收原始的15个字节、但没有找到这样做的方法。
我们非常感谢您提供任何指导。
我的背景是 MCU 不是射频、因此、如果以上 内容看起来很愚蠢、我深表歉意。 此外、由于我在这一领域感到非常不满意、因此我们也希望得到详细的回答。
谢谢
Alan