This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:尝试使用 SDK v6.1构建简单示例

Guru**** 2427990 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1112324/lp-cc1352p7-trying-to-build-simple-examples-with-sdk-v6-1

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1352P7SysConfigMSP432P401R

尊敬的支持:

我最近为 CC1352P7 LP 安装了 SDK v6.10、并尝试将旧版 SDK v5.20应用移植到此新 SDK、并遇到问题。  因此、我只是尝试进行完整性检查并导入 gpiointerrupt 和 rfPacketRx 示例、令我失望的是、我无法构建这些示例。  当我尝试构建 gpiointerrupt 示例时、我会得到以下结果:

编译文件:"../gpiointerrupt.syscfg"
调用:SysConfig
"C:/TI/ccs1120/csdk_6_10_00_29/.metadata/product.json"-stscript "C:/projects/ccs13xx_cc26xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/.metadata/product.json"-脚 本"C:/projects/ccs11.2/cc1352p7_interrg_traine_ccs_cpi13npinupruat_ccs_ccs_ccs_r137_rg7_rtinuatupru_cpuatu_ccs_ccs_r13ng7_r1_rfg_

用法:
CLI [-o

][-s ][-u ][-b. ][-d. ][-p ][-r. ][-treatWarningsAsErrors]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    这是奇数。 您似乎正在使用正确的 SysConfig 版本(至少基于路径)。

    您能否检查以下目录是否存在?C :/TI/ccs1120/ccs/utils/sysconfig/1.12.0/dist/deviceData/CC1352P7RGZ
    如果它包含 CC1352P7RGZ.json 文件。

    此致、
    尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikolaj:

    是的、此目录在我的笔记本电脑上确实存在:

    C:\TI\ccs1120\ccs\utils\sysconfig/1.12.0\dist\deviceData\CC1352P7RGZ

    文件名为"CC1352P7RGZ.json"

    以下是在 gpiointerrupt 示例上执行重建时的完整控制台输出:

    ****为项目 gpiointerrupt_LP_CC1352P7_1_tirtos_ccs 生成纯净的配置调试****

    "C:\\TI\\ccs1120\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 clean -o

    DEL /F "syscfg\error.h" gpiointerrupt_lp_CC1352P7_1_tirtos_ccs.hex" gpiointerrupt_lp_CC1352P7_1_tirtos_ccs.out"
    del /F "gpiointerrupt.obj""main_tirtos.obj"
    del /F"gpiointerrupt.d"main_tirtos.d"
    rmdir /S/Q "syscfg\"
    找不到 C:\projects\ccs11.2\cc1352p7_6_10\gpiointerrupt_lp_CC1352P7_1_tirtos_ccs\Debug\gpiointerrupt.obj
    找不到 C:\projects\ccs11.2\cc1352p7_6_10\gpiointerrupt_lp_CC1352P7_1_tirtos_ccs\Debug\gpiointerrupt.d
    已完成清理

    ****构建完成****

    ****为项目 gpiointerrupt_lp_CC1352P7_1_tirtos_ccs 构建配置调试****

    "C:\\TI\\ccs1120\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O

    编译文件:"../gpiointerrupt.syscfg"
    调用:SysConfig
    "C:/TI/ccs1120/csdk_6_10_00_29/.metadata/product.json"-stscript "C:/projects/ccs13xx_cc26xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/.metadata/product.json"-脚 本"C:/projects/ccs11.2/cc1352p7_interrg_traine_ccs_cpi13npinupruat_ccs_ccs_ccs_r137_rg7_rtinuatupru_cpuatu_ccs_ccs_r13ng7_r1_rfg_

    用法:
    CLI [-o

    ][-s ][-u ][-b. ][-d. ][-p ][-r. ][-treatWarningsAsErrors]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    您能否尝试安装最新版本的 SysConfig (v1.12.1)(来自 https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG)、并让我知道您是否找到了我之前提到的目录和文件。

    我刚刚安装了 SysConfig v1.12.1、我的安装包含预期的文件。
    我希望您的安装也包含这些文件。

    如果您的安装包含可以使用新的 SysConfig 安装的预期文件、请转至项目属性->常规->产品->单击 SysConfig ->编辑->选择您的新 SysConfig 版本。

    请注意、您可能必须让 CCS 检测新的 SysConfig 版本、然后才能选择该版本。 这可以通过 Window -> Preferences -> 展开 Code Composer Studio -> Products -> Refresh 来完成。

    更新 SysConfig 版本后、您应该能够构建项目而不会出现任何问题。

    此致、
    尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikolaj:

    我已经在该位置"C:\TI\SysConfig_1.12.1"安装了 v1.12.1。  我对 SDK v5.20没有任何问题、但我使用的是 SysConfig v1.8.2。  那么、您希望我重新安装 SysConfig v1.12.1并重试?

    谢谢、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikolaj:

    我已经尝试使用 SysConfig v1.12.0和 v1.12.1、并尝试了来自 CC1352P1_LAUNCHXL 和 CC1352R1_LAUNCHXL 的示例、但仍然存在相同的问题。  以前从未见过这种情况、在这种情况下、不会构建任何工程、而是抱怨未找到器件。   是否有任何关于此新 SDK 的看法?

    Thansks、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    在您的 SysConfig v1.12.1安装中是否存在 dist/deviceData/CC1352P7RGZ 目录?  

    谢谢、
    尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikolaj:

    是的、正确。  这是我的笔记本电脑上的位置:

    C:\TI\SysConfig_1.12.1\dist\deviceData\CC1352P7RGZ

    该文件"CC1352P7RGZ.json"位于此处。  我的一位同事 Morten Braathen 也对他的建筑有类似的问题。  还有其他关于问题的想法吗?

    谢谢、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikolaj:

    我还尝试使用相同版本的 CCS v11.2从 SDK v5.2构建示例、但在导入和编译时没有问题。  我还重新安装了 SysConfig v1.12.1、并尝试从 SDK v6.10导入一些示例项目、并尝试处理一组不同的项目设置、不知道是哪一个曾经解决了问题、但现在可以正常工作。  我怀疑主修复程序是卸载 SysConfig v1.12.1、重新安装是主要问题。  无论如何,我现在似乎都不能克服这一障碍。  您已走上正轨、因此感谢您精简了 SysConfig。  感谢你的帮助。

    Tim