This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:如何将基于 ti154stack 的应用迁移到自定义 PHY?

Guru**** 2595925 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1113204/cc1352p-how-to-migrate-my-application-based-on-ti154stack-to-custom-phy

器件型号:CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好、TI。

我的应用基于 SimpleLink SDK v5.20 ti154stack 传感器示例、如下所示

我的射频堆栈是 TI 15.4 Stack、这是示例中的默认堆栈、如下所示

我的应用程序工作正常、现在我想在 syscfg 中测试其他一些 PHY、如下所示

我尝试在 syscfg 中删除 TI 15.4 Stack、并添加自定义 phy、然后进行编译、当然会出现一些编译错误。

那么、我想问、如果我想在 syscfg 中测试 Custom phy、我是否需要基于另一个示例开发新应用?  

如果是、我应该使用哪个示例?

如果没有、请确认、我将继续在此项目上进行调试以测试自定义 phy。

谢谢你。