This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:调试控制台不工作

Guru**** 2429770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1112289/lp-cc1352p7-debug-console-not-working

器件型号:LP-CC1352P7

您好!

我使用 LP-CC1352P7-1来评估 Wi-SUN、一个用于 BR、一个用于 RN。

我能够使用 SDK 中提供的示例对这两个板进行编程。

但没有调试控制台、无法在调试控制台上看到任何内容。 我正在连接到 XDS110 Class Application/User UART

我正在访问以下链接: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOyWf5NMie7r58uZFkzxbA__BSEc4rl__LATEST

谢谢

Baljeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Baljeet、

    您能否尝试 uart2echo 示例(https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABnvVtmy4kK0t2XtJl.BTw__BSEc4rl__LATEST) 来确定这是 Wi-SUN 设置问题还是 UART 问题?

    此致、
    尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolaj、您好!

    uart2echo 示例工作正常。

    谢谢

    Baljeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Baljeet、

    当您说"调试控制台"时、您确切地指的是什么。 CCS 中的调试控制台不显示 UART 数据。 您是指 Putty 终端吗?

    [引用 userid="524176" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1GHz-group/sub-1GHz/f/sub-1GHz-forum/1112289/lp-cc1352p7-debug-console-not working"]但没有调试控制台、在调试控制台上看不到任何内容

    您是否使用 spinel-cli.py 脚本与路由器成功交互?

    谢谢、
    尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolaj、您好!

    是的,我使用 spinel-cli.py 与 BR project()通信<SDK_INSTALL_DIR>\examples\rtos\<DEVELOPMENT_BOARD>\ti_wisunfan\ns_br,它正在工作。

    但是在运行 RN ()时<SDK_INSTALL_DIR>\examples\rtos\<DEVELOPMENT_BOARD>\ti_wisunfan\ns_coap_node,我看不到串行终端的输出(我正在使用串行端口实用程序)。 串行终端的配置为波特115200、8位数据、1个停止位、无奇偶校验和无流量控制。

    根据文档(dev.ti.com/.../node

    谢谢

    Baljeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自创建您关注的 SimpleLink Academy 实验以来、示例发生了一些变化。  
    现在、您需要将编译器设置中的预定义符号从 exclude_trace 更改为 xEXCLUDE_TRACE。

    此致、
    尼古拉伊