This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC13x2是否支持外部稳压器模式?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1112863/cc1312r-does-cc13x2-support-external-regulator-mode

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件: CC2652R

大家好、

我从 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计 注意事项中了解到、"仅 CC26x0器件支持外部稳压器模式"、但在相关文章中、它说 CC2652R 支持外部稳压器。 您能否确认 CC1312R 是否支持外部稳压器?

此致、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    CC1312将在外部稳压器模式下工作。

    但是、我们(目前)尚未在 CC1312上测试此模式下的射频性能、因此无法对 其性能提供任何保证。 请注意、此器件上的升压模式不能用于外部稳压器模式。

    此致、
    Zack