This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:Energia 中的简单链路示例可增加通信距离

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1104509/launchxl-cc1350-simple-link-example-in-energia-increase-the-communication-distance

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350ENERGIA

尊敬的专家:

目前、我正在使用 CC1350和 HX711在 ENERGIA IDE 中工作、通过远距离通信实现低成本称重...  

在这里、我面临 着下面解释的一些问题、

这个简单的链路示例射频传输距离非常低(1英尺)、以及如何实现远距离传输  

2.如果我增加两个板之间的距离、我将收到故障错误...

我希望您能理解我的问题,并帮助我解决问题。。

注意:如果我使用 CCS 开发产品、则无法读取 HX711中的数据、这就是我通过 Energia IDE 开发代码的原因。

此致

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家:

    我发现了一个小错误,为什么我只收到了12个字节,所以很友好的帮助我实现了远距离通信……使用 Energia IDE……

    此致

    Surya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    请使用 43oh.com 论坛获取 Energia 支持

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、

    感谢您的回复、我已经在 Smart RF Studio 软件中检查了 RF 数据包 TX/RX 示例、我遇到了相同的距离问题、因此请告诉我使用 Smart RF Studio 在 RF 数据包 TX/RX 示例中增加通信距离的步骤... 软件...

    此致

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    您可能无法看到预期范围的原因有很多。 我们在此应用手册 中收集了一些资源:https://www.ti.com/lit/swra603

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、

    感谢您的回复、 我已更改为传统远距离模式通信具有良好的范围、但使用 EasyLink 库无法在 Energia 中实现距离、  

    在  43oh.com 论坛中获取 Energia 支持。没有人回答 CC1350、

    否则、请帮助我使用 CCS 读取 HX711中的数据、之后我可以在 CCS 中添加所有任务。

    此致

    Surya