Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
我们在 MOSI/SDO 线路上有一些振铃、希望查看降低驱动强度是否可以解决。 但是、我在 Simplelink SDK 驱动程序中看不到这种可能性。 有可能吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是的、在这种情况下、"不使用时"会产生误导、但 SPI 驱动器在使用时不会更改驱动强度、因此驱动强度将保持最初配置的驱动强度(由 GPIO_init 配置)。
当您在 SysConfig 中更改驱动强度时、它会更改为该引脚配置的驱动强度。 请参阅以下内容: 
由于您未使用 SysConfig、因此需要手动更新这些值。
GPIO_init 将根据 该给定引脚的 GPIO_PinConfig 值配置引脚的驱动强度。 (请注意、在 SysConfig 中生成的代码 GPIO_config.configs = gpioPinConfigs)。
或者、您也可以 直接修改 IOC:IOCFGn 中的 IOSTR 和 IOCURRR 字段。 请参阅 技术参考手册中的表13-30。
此致、
尼古拉伊