您好 TI。
我的目标基于 SimpleLink SDK v5.20传感器示例。 有3个射频控制 IO 可切换天线、如下所示:

我使用示波器测试2.4G Rx 和 SubG Rx 中的射频 IO 电平、IO 电平波形如下:


第一个波形是目标接收2.4G 数据包、另一个目标发送2.4G 数据包。
第二个波形是目标正在接收 SubG 数据包、另一个目标正在发送 SubG 数据包。
我们可以看到、两个波形之间略有不同。
在2.4G Rx 中、HIGH_PA IO (DIO29) 在 接收2.4G 数据包时保持低电平、2.4G IO (DIO28)保持高电平、这种现象是合理的。
在 SubG Rx 中、HIGH_PA IO (DIO29)也保持低电平、这是合理的。 但是、SubG IO (DIO30)不会保持高电平、而是在收到每个 SubG 数据包后 DIO30会下降(这将关闭射频路径)、然后上升。
然后、我们使用 CC1352P1 LaunchPad 和 Smart RF Studioo 进行相同的测试并得到相同的现象。
我的问题是
1、SubG IO (DIO30)波形是否合理? 是否与 TI 的费用相同?
2、根据问题1、如果是、为什么 Subg IO (DIO30)与2.4G Rx 不同(DIO28始终保持高电平)、以及为什么 SubG IO (DIO30)在接收到每个数据包后下降、从而关闭射频路径?
3、根据问题1、如果不是、问题在哪里、如何解决问题以使子 G IO (DIO30)在接收数据包时保持高电平?
非常感谢。