This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:无线电模块参数的详细信息

Guru**** 662690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1124880/cc1110-cc1111-details-of-radio-module-parameters

器件型号:CC1110-CC1111

大家好、

我的客户需要帮助。

大家好、我是一个设计团队的一员、目前正在我们的项目之一上使用 TI 的 CC1110芯片。 我们目前正在对系统进行噪声分析、我想知道您是否可以提供以下参数:

  1. CC1110无线电模块接收路径中内部 LNA 的噪声系数和最大增益。
  2. CC1110无线电模块接收路径第二级混频器的噪声系数。

请检查并提供帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于级联噪声系数计算、请对 CC1110和 CC1111使用11dB 的 NF 和9dB 的 SNR。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RGW:

    我收到了客户的回复:
    感谢您的回复! 我的理解是、9dB SNR 是在给定数据包长度下实现给定数据包误差所需的最小 SNR - 9dB SNR 会实现什么数据包长度和误差率? 我的团队正在设计一个437MHz、9600波特、NFSK 调制系统、256字节长度数据包的误码率为1e-5、因此我只想检查9dB 值是否适用于类似规格。 此外、11dB NF 是否是内部 LNA 输出端的 NF?

    请检查并提供帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 级联噪声系数计算、CC1110/CC1111的整体 NF 为11dB、SNR 为9dB。

    这是使用外部 LNA 或 FEM 进行链路预算计算所需的全部信息。