This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:导入项目将不会运行

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640R2F, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1125974/launchxl-cc2650-importing-the-projects-will-not-run

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2650CC2640R2F

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

使用 CCS 开发 CC2640R2F 时、无论导入哪个版本的工程、它都不会运行(使用 CC2650 Launchpad 的客户)或在使用仿真时开始运行。 它在 NoROM_Setupxxxx 停止、如下图所示:

尝试下载另一个版本(如5.5.30.xxx),但它不起作用,其它项目也是同样的问题。 请帮您检查一下。 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    SIMPLELINK-CC2640R2F-SDK 软件与 CC2650器件不兼容、因此出现 NoROM_Setupxxxx 错误。  客户将需要此 SDK 使用 LAUNCHXL-CC2640R2F、或者 需要适用于 CC2650 的 TI-RTOS 和适用于 LAUNCHXL-CC2650的 BLE-Stack-2-X。

    此致、
    Ryan