This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531USB-RD:将 CC2531用作终端器件的 ZIGBEE2MQTT

Guru**** 2382320 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531, Z-STACK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1127483/cc2531usb-rd-zigbee2mqtt-using-cc2531-as-end-device

器件型号:CC2531USB-RD
Thread 中讨论的其他器件:CC2531Z-stack

你好。

我叫 Adrian、我已经将 zigbee2mqtt 网络从 CC2531协调器迁移到 CC2652协调器。 它适用于 Xiaomi 器件、但我想将旧的 CC2531作为终端器件进行刷写、例如使用其 GPIO。

我想知道这是不是可能的。 或者、如果存在任何软件、为我提供了一个有关它如何真正运行的示例或其他内容(我已经了解汇编(助记符)和#C 语言)。 我在连接其他设备时没有遇到问题、但我想知道是否有人可以给我一条建议。

感谢您抽出时间、祝您愉快!

此致!  

Adrian。