This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:PCBA 测试期间的高静态电流

Guru**** 2539330 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1114094/cc1101-high-quiescent-current-during-pcba-test

器件型号:CC1101

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

使用良好的 IC 替换坏 IC 后、更换 IC 并进行测试、如下图所示:

测试正常 PCBA 后、静态电流较高。  重新更换 IC 以进行更多研究、坏产品随 IC 一起提供、如下图所示:

高静态电流超出正常工作电流范围、直流电流小于10uA。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道有任何更新?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我能否再次检查该主题是否是相同的问题(链接为原始问题)?  https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1114398/cc1101-abnormal-current-consumption-in-sleep-mode

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这需要更多详细信息。

    -有多少电路板发现了此问题

    -异常电流的高值(看起来文章中的两张图片是相等的)

    - ESD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看下面的答案,谢谢
    -有多少电路板发现了此问题
    答案:使用大约1200件,发现37件发现了这个问题。  
    -异常电流的高值(看起来文章中的两张图片是相等的)
    ANS:休眠时电路板的异常电流为1.61mA。 休眠时电路板的正常电流为2.7uA
        在使用电路板交换好 IC 和坏 IC 后、异常电流会跟随坏 IC。  
        很抱歉上一张图片不正确。 下图是正确的图片。  
    - ESD?
    答案:我们认为 ESD 不是由 ESD 引起的,因为另一个功能正常。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.6mA 可能表示空闲且不处于睡眠状态。 但这不应跟随器件... 除了电流消耗之外、器件的运行方式是否符合预期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。 行为正常、因为它通过了功能测试。 工程师正在检查加电时间。 我正在等待他的答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生  

    行为正常、因为它通过了功能测试。 唯一的问题是睡眠模式下的高电流(我们预期模式为)。  我们还检查 DVDD 上从0V 到1.8V 的加电时间(但最终 DVDD 为3V)、它足够短(大约768us)。 因此、我们认为加电时间很好。 您对这个问题还有什么想法吗? (睡眠模式下的高电流)  

    非常感谢。

    此致

    Patrick   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 GDO0上看到任何时钟信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生  

    感谢您对我的案例提出进一步建议。 这些电路板现在不在我手上。 我将在一周后检查并回复您。 非常感谢。  

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RGW

    我发现 CC1101没有问题。 所有这些都正常工作。  

    我已经使用另一个 CC1101评估板进行了验证。 使用新的评估板、我将电路板替换为出现故障的 CC1101。 我输入命令选通#30、#32和#39。 同时、我测量电流。 它们分别为1700uA、160uA 和0uA。  我认为 CC1101已经相应地进入了不同的模式。  

    我会关闭该案例。  

    感谢你的帮助。  

    此致

    Patrick Law