This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:在 Uniflash CLI 模式下、如何写入次地址

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1127061/cc1311r3-with-uniflash-cli-mode-how-to-write-secondary-address

器件型号:CC1311R3
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、

我的客户使用 CC1311R。 他们希望使用 Uniflash CLI (命令行模式)来写入 IEEE 次地址。 请提供确切的命令。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    从命令行运行时、此类型的设置包含在设置文件中。  这些设置与正在编程的器件非常具体、因此没有列出所有设置的完整用户指南。  最好的方法  是使用 UniFlash GUI 配置所需的所有设置、然后转至"独立命令行"并生成独立包。  这将生成一个 zip 文件、其中包含从该器件的命令行运行 UniFlash 所需的一切、包括到闪存的程序以及所选的所有设置。   

    您只需在 zip 文件中运行.bat/.sh 即可执行 UniFlash。  它将运行 UniFlash 并使用所有指定的设置。  如果要检查设置、它们位于/user_files/settings/genered.ufsettings 中。   在这种情况下、设置文件将包含:  

    {"Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe/Cortex_M4_0":{"DeviceBleSecondary ":"08"}

    这里、08是我在 GUI 中指定的地址。

    您也可以 使用类似的方式调用命令行、以获取特定于器件的命令列表:

    dslite.bat -c --list-device-cmds  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/v5_0/quick_start_guide/uniflash_quick_start_guide.html#command-line-interface

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。

    我可以使用与 uniflash 类似的 CLI 命令。

    此致、

    Hark