This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1121:修整和输出晶振频率

Guru**** 2513775 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1127356/cc1121-trim-and-output-crystal-frequency

器件型号:CC1121

你(们)好。

我需要使用固件在大规模生产环境中修整 CC1121的晶体频率。

我将使用的过程是:

使用   ECG_CFG 和  IOCFG0寄存器输出 xtal 频率/64。

2.测量 GDO0上的频率(本例中为500kHz)

3.根据测量的频率与理想值计算误差补偿偏移。

4、将该偏移写入  FREQOFF1和  FREQOFF2 寄存器。

我的问题是:  

是否有办法在无线电芯片的 GDO0引脚上输出误差补偿频率、以便我可以验证补偿是否生效?  

此致

Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Trevor

    不可以、这是不可能的。 FREQOFF 寄存器用于补偿 VCO 频率、唯一检查补偿的方法是在空气中传输一些数据、并验证空气中的频率是否符合预期。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Siri