This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:调试器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, UNIFLASH, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1124975/launchxl-cc1312r1-debugger

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件:CC1312RUNIFLASHSEGGER

你(们)好

我刚刚更新了调试器软件、现在无法正常工作、请参阅随附的错误。

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有提到我遇到的问题是2个新的 CC1312R LaunchPad、而不是旧的 LaunchPad、当我查看器件驱动程序时、我注意到旧电路板上的器件表中只有2个条目(这些工作) 当我尝试使用新电路板时、我在器件表中获得4个条目、请参阅附件、是否有人可以提供帮助。

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅此 E2E 主题: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/887212/faq-launchxl-cc1352p-debugger-firmware-upgrade-failure/3281522#3281522

    此致、
    尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这些是全新的电路板,从未使用过,都有同样的问题,正如我所解释的,我的旧电路板工作正常,这些新电路板直接开箱即用,不工作, 如果有问题,我可以将其发回。 在发送的链接中、您提到未看到电路板? 但如器件表中所示、它显示的是4个连接、而不是2个。 我还尝试使用命令提示符、但仍然会遇到目录错误、尽管目录正确、但您肯定不会期望有人带来新电路板来完成此操作。

    我真的需要让这些工作正常、您能尽快回来。

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我现在已尝试根据 PDF 更新固件文件、请参阅随附的

    您可以看到、我可以将其置于 DFU 模式、但在添加下一行后、它会告诉我它不处于 DFU 模式?????????????

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我知道、这不是您在收到新电路板时想要体验的东西。 遗憾的是、升级 XDS110上的固件有时会失败、如我之前共享的 E2E 主题中所示。

    从您的屏幕截图中可以肯定地看到设备处于错误状态(很可能是由于固件升级失败)、因为设备名称、制造商和序列号未知。

    您能否尝试按照之前链接的 E2E 主题中的说明安装引导加载程序并升级固件? 这是我们为您提供的最佳建议。  

    此致、
    尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nikolaj

    我是否需要像您之前的链接一样将导线焊接到电路板上。 请您指出您希望我关注的部分。

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、我建议按照标记为已解决的帖子的"安装引导加载程序"部分以及"升级固件"部分进行操作。 我假设您没有 10引脚 TAGCONNECT 连接器、因此您必须将导线焊接到相应 的引脚。

    此致、
    尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nikolaj

    我带了一个10引脚的 TAGCONNECT、但它只随附较大的接头(请参阅随附的) 因此我无法连接到 LaunchPad 上的编程器、您似乎无法使用 Uniflash IE my J-Link Segger 的其他编程器、因此、您可以向我发送有关如何使用 Segger 编程器执行此操作的详细信息。

    谢谢你

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否尝试找到一种将 XDS-110连接到 TAGCONNECT 的方法? 或者、如果您想使用 J-Link Segger、可以尝试使用 Segger 论坛(https://forum.segger.com/)。

    此致、
    尼古拉伊