This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:CC1312R 引脚分配

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1128060/launchxl-cc1312r1-cc1312r-pin-assignments

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件:CC1312RSysConfig

你(们)好

我正在使用 CC1312R 布置新的 PCB、有人可以帮助我分配引脚编号。

我将使用以下模块。

2个 I2C

2个 SPI

1个 I2S

1个 UART

2个 ADC I/O

如果能提供任何援助,将不胜感激。

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以将外设的数字信号映射到任何所需的 DIO。 引脚映射可使用 SysConfig 进行配置(在特定 SysConfig 的 PinMux 部分下)、请参阅下面的 UART2示例:

      

    同样、您还可以在 SysConfig 中配置 ADC 的模拟信号映射。

    此致、
    尼古拉伊