This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:AFA 技术

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1124188/cc1350-afa-technique

器件型号:CC1350

您好!

在 ETSI EN 300 220标准中、863-870 MHz 频段的 LBT+AFA 存在一些问题。 我们希望将 LBT 和 AFA 用于我们的器件、看起来我们通过 rfEasyLinkListenBeforeTalk 示例实现了 LBT、但我们不知道如何实现 AFA。 我找不到类似 AFA LBT 的 TI 示例。

有人知道这一点吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gözde、

    遗憾的是,我们没有任何例子可以突出说明如何实施《行动纲要》。 您可能可以通过在 EasyLink 基础上构建或修改 EasyLink 自行实施(但我们无法为您设计解决方案)。 但是、直接使用专有射频 API 可能更容易。

    您还可以考虑使用 TI 15.4 Stack。 请参阅此 E2E 主题中的答案 :https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/557236/ti-15-4-stack-advantages-also-in-etsi-environments

    此致、
    尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 不过,我必须指出,我对这个问题的了解不多。 我是否正确理解您的意思:与 AFA 相关的软件完全是我们的软件、我们应该通过在 EasyLink.c 上编辑来自行完成 AFA

    但是、我不明白如何使用 TI 15.4 Stack 来获得结果。 您能提供更多信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您使用 EasyLink、则与 AFA 相关的软件将完全由您提供。

    关于 TI 15.4 Stack、我必须咨询专家、了解您何时可以 获得 AFA 的优势。 但现在、您可以参阅 TI 15.4 Stack 用户指南。 下面是介绍跳频模式的指南部分的链接: https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/docs/ti154stack/html/ti154stack/frequency-hopping-mode.html 

    此致、
    尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Gözde、

    跳频模式下的 TI 15.4堆栈不会直接实现 AFA、因为如果 LBT 出现故障、它将切换频率。 频率切换的时序 是预定义的、与 LBT 是否发生故障无关。 跳频模式将使您具有更高的占空比。

    此致、
    尼古拉伊