您好!
外部示波器驱动引脚32的相位噪声要求是什么?
CC1125数据表第7.2节中的链接显示了具有 Epson TG-5021CG 振荡器的原理图、但该器件现在是 NRND、无论如何也不会给出其相位噪声的数字。 因此、无法从该器件推断替代 osc 的相位噪声值。 CC1125需要外部振荡器提供哪些相位噪声规格?
谢谢、
Robert
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Robert、
从 SWRA424的第4.3.7节(CC1125在869MHz 的25kHz 通道中运行、ETSI Category 1): https://www.ti.com/lit/swra424 中有一个推荐的晶振和 TCXO 列表(对于在40MHz 下运行的晶振和 TCXO 、请参阅参考设计):
| 制造商 | 晶体 | TCXO |
| Epson | FA-128 | TG-5021CG 系列 |
| TSX-3225 | TG-5021CE 系列 | |
| FA-20H | ||
| NDK | NX2016SA 40MHz EXS00A-CS03875 | NT2016SA 40MHz TEE3016A |
只要 TCXO 符合数据表中给出的要求( 参考设计中相位噪声测量的第4.12节 和 CC1125数据表中的一般 TCXO 要求的第4.15节 :https://www.ti.com/lit/swrs120)、 就可以使用它。
请告诉我这是否有助于回答您的问题、或者您是否需要更多信息。 如果您确实需要更多信息、我将在周一提供、因为高级硬件应用程序资源一直不可用(最好与他们联系)。
此致、
Zack