This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:外部振荡器的相位噪声要求

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1128920/cc1125-phase-noise-requirement-for-external-oscillator

器件型号:CC1125

您好!

外部示波器驱动引脚32的相位噪声要求是什么?

CC1125数据表第7.2节中的链接显示了具有 Epson TG-5021CG 振荡器的原理图、但该器件现在是 NRND、无论如何也不会给出其相位噪声的数字。 因此、无法从该器件推断替代 osc 的相位噪声值。 CC1125需要外部振荡器提供哪些相位噪声规格?

谢谢、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    从   SWRA424的第4.3.7节(CC1125在869MHz 的25kHz 通道中运行、ETSI Category 1): https://www.ti.com/lit/swra424 中有一个推荐的晶振和 TCXO 列表(对于在40MHz 下运行的晶振和 TCXO 、请参阅参考设计):

    制造商 晶体 TCXO
    Epson FA-128 TG-5021CG 系列
    TSX-3225 TG-5021CE 系列
    FA-20H
    NDK NX2016SA 40MHz EXS00A-CS03875 NT2016SA 40MHz TEE3016A

    只要 TCXO 符合数据表中给出的要求( 参考设计中相位噪声测量的第4.12节    CC1125数据表中的一般 TCXO 要求的第4.15节 :https://www.ti.com/lit/swrs120)、 就可以使用它。

    请告诉我这是否有助于回答您的问题、或者您是否需要更多信息。  如果您确实需要更多信息、我将在周一提供、因为高级硬件应用程序资源一直不可用(最好与他们联系)。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、
    我已按照此步骤尝试获取更多信息。 我们建议您直接联系 Epsom、询问合适的更换产品。

    请接受我刚刚在 E2E 上发送的朋友请求、我可以 通过私人消息向您提供 Epsom 中的联系人。

    此致、

    Zack