This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200EMK-868-930:无法写入 CC1200寄存器空间

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1129814/cc1200emk-868-930-not-able-to-write-to-cc1200-register-space

器件型号:CC1200EMK-868-930
主题中讨论的其他器件:CC1200

您好!

我们将 CC1200与 不同的 MCU 连接为 SPI 主设备。 我们能够从寄存器空间和扩展寄存器空间读取数据。 但我们无法 将 数据写入 寄存器空间。

 请找到将数据0x9写入此处定义的寄存器地址0x00的 SPI 写入序列

SPI 写入序列- 0x00 0x06  

SPI 读取序列- 0x80 0xAA

 

请查找 SPI 分析器数据序列  

提前感谢。 请求您的意见并帮助您尽早解决问题

 

谢谢、此致、

Deepa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定问题是什么、因为我无法重新创建:

    我 的结果与您已经完成的那样、如果将虚拟字节从0x00更改为0xAA、那么结果是一样的。

    这是在多个电路板上发生的、还是仅在一个电路板上发生的?

    您是否已确保您的 SPI 符合规格。 上升时间、保持时间等方面的问题?

    您是否在开始访问寄存器之前执行了正确的复位?

    它是否只有您遇到问题的寄存器0x00? 0x01在您的图中看起来正常?

    Siri