This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:最佳匹配阻抗

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1129364/cc1200-optimum-matching-impedance

器件型号:CC1200

尊敬的 TI:

我必须使用 CC1200开发一个项目。 我需要对其进行定制、我想知道 PA 和 RX 阻抗的测量条件。 读取 DS I 可找到单端 PA 和差分 RX 的参数。

在您的应用手册中、我看到 PA 是从外部馈送的。  对于10nH 15pF 元件、868MHz 35+J35时的阻抗是否为? 否则、射频扼流圈和匹配60至50欧姆的 PI 是否足够?  

请参见随附的图1

关于 RX 线路、我看到差分至 SE 变压器的奇怪配置。 L191 (15nH)是否为 LNA 的两侧提供接地路径? 在这种情况下、阻抗将略有不同。

我进行了一些仿真、我发现了您在图2中看到的内容。 (使用2端口型号)

正在等待您的建议...

图1.                              图2.

      

感谢你的帮助、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阻抗是 PA/LNA 在外部网络中应看到的阻抗。 这意味着、如果进行仿真、请在 TX 和 Rx 引脚的位置放置一个端子(TX 为单端、RX 为差分)。 外部网络中的阻抗应等于数据表中规定的阻抗。 如果您进行仿真、则需要使用 ADS 或类似工具进行仿真、以包含布局的效果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    • 为了添加到上述帖子中、  SWRA640F 的第9部分(CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意  事项(修订版 F)):www.ti.com/.../swra640提供了有关此过程的其他信息(虽然 CC1200的目标阻抗当然不同、但这是相同的)。
    • 根据您的建议、L191为引脚 LNA_N 提供了一条 GND 路径。 它与 L192一起构成偏置网络的一部分。 否则、LNA_N 将保持悬空。 通常情况 下、电感器的值较高、但在本设计中、电感器被整合到匹配网络中、以与器件的输出电容共振。
    • 在设计匹配网络时、必须考虑 PCB 寄生和组件缺陷。  使用了组件制造商提供的输出路径中的无源组件模型、以及使用 Keysight ADS 对 PCB 进行仿真。 然后对电路板进行了测试和微调。 因此、您应该针对 CC1200数据表中规定的阻抗来实现最佳性能。

    此致、

    Zack