This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:如何从 ti_drivers_config.c 文件中删除 Board_shutDownExtFlash ()。

Guru**** 543840 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1130815/cc1312r-how-to-remove-board_shutdownextflash-from-ti_drivers_config-c-file

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好,

我使用 SysConfig v1.13.0+2554迁移到 TIRTOS7。

如何从 ti_drivers_config.c 文件中删除 Board_shutDownExtFlash()。

提前感谢  

照烧  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yaki

    在 SysConfig 中、取消选择"TI DRIVERS"下的"Generate Initialization Functions"。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢