This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:使用 JTAG 读取 CC1310上的 FCFG 寄存器

Guru**** 2142190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1130455/cc1310-read-fcfg-registers-on-cc1310-using-jtag

器件型号:CC1310

您好、TI、

我们是一个编程中心,我们开发了用于闪存微控制器的算法。 我们对此器件有一个特殊请求。

客户希望读取寄存器 (FCFG) FLASH_NUMBER (0x164)、FLASH_Coordinate (0x16C)和 USER_ID (0x294)。

您能给我们提供一个 JTAG 序列来读取这些寄存器吗?

我假设无法使用引导加载程序读取这些寄存器?

谢谢  

Vinod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    可以通过读取 ICEPick 中的用户代码寄存  器来读取 USER_ID (请参阅技术参考手册中的第5.3.2.6节)。 您还可以使用引导加载程序的 COMMAND_GET_CHIP_ID 命令来读取此内容(请参阅 TRM 中的第8.2.3.7节)。

    为了能够读取另外两个寄存器、我认为您需要从系统存储器中读取它。   地址0x50001164处的 FLASH_number 和  地址 0x5000116C 处的 FLASH_Coordinate。 这可以使用 引导加载  程序的 COMMAND_MEMORY_READ 命令读取(请参阅 TRM 中的第8.2.3.10节)、也可以使用 JTAG 读取。

    此致、
    尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速支持