This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:连接外部天线

Guru**** 2555360 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1131183/launchxl-cc1310-connecting-an-external-antenna

器件型号:LAUNCHXL-CC1310

您好!

我已购买  LAUNCHXL-CC1310 Launchpad、并希望将外部天线连接 到器件。 我在其他文章中看到、您需要焊接电阻器以将电源重定向到外部天线。 是否需要焊接以利用外部 天线、或者是否已有机制、例如、只需翻转按钮?  

 

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此处的原理图说明 :https://www.ti.com/lit/zip/swrc319 如何更改电路板以使用 SMA 连接器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须进行焊接。 射频开关太昂贵、无法添加到 Launchpad 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成本不是主要问题、但开关有损耗、会影响射频性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要启用 SMA 路径/使用外部天线、您需要将100pF 电容器 C36移至位置 C37 (默认情况下为 DNM)。

     由于上述 TheGhostOf 文章中提到的原因、本设计中未使用开关。

    此致、

    Zack