This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:监听数据包的原始位、包括 CRC

Guru**** 654100 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1131408/cc1310-sniff-raw-bits-of-packet-including-crc

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1101

您好!

我想嗅探 CC1310发送的原始数据包、包括 CRC、UW、前导码。

我有两个 LaunchXL 板、因此可以将其中一个配置为 TX、将另一个配置为 RX 以进行监听。

您能否为这种监听提供任何代码/应用程序?

我的主要目标是"逆向工程"并验证 CRC 和 FEC (CC1101兼容)。  编码、我确信我知道如何模仿它

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     MCE_GPO0和 MCE_GPO1信号可输出到 PIT 以查看进出调制解调器的数据。

    更多   详细信息、请参阅《将射频内核信号路由到物理引脚—SimpleLink CC13x0 SDK 专有射频用户指南》2.60.00文档。

    CC1310 CRC 和 FEC 与 CC1101兼容、因此无需进行任何反向工程即可使两个器 件相互通信。

    从 CC1101迁移—SimpleLink CC13x0 SDK 专有射频用户指南2.60.00文档

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    关于 MCE_GPO1、我的读取会受到噪声和频率误差的影响。  但它是否经过时间同步? 也就是说、我希望每位看到4个样本、并且第一个样本应该与前导码的第一个位相关? 还是 FM 解调器的原始自由运行输出?

    2. SmartRF_Packet_Sniffer2_1.9.0.zip 应用程序如何? 它是否显示了监听的数据包、其中包括 CRC、前导码等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     MCE_GPO1是接收时来自解调器的二进制数据信号、只要无线电处于 RX 状态、您就可以在此处看到数据。

    使用数据包监听器不会为您提供任何原始数据。 它接收到数据包、例如 SmartRF Studio、但可以对不同的协议进行解码。

    Siri