This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:如何为 CC1352P1器件实现低于1GHz

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1131417/cc1352p-how-to-implement-sub-ghz-for-cc1352p1-devices

器件型号:CC1352P

   大家好、我有2个 CC1352P1器件。 我实现了简单的外设和中央、并使用 UART 调试在两个器件之间建立了连接。
如何在这两个器件之间进行低于1GHz 的通信?
   当我尝试调试或闪存 Code Composer Studio 崩溃时、我无法在 Code Composer Studio 中进行调试。 如何解决此问题?
   我不熟悉 TI 器件、我不知道您能为该器件提供什么路线图、有时很难理解 Resource Explorer 信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我担心我们需要您提供更多信息、才能在这里为您提供正确的指导。

    对于有关子1的问题、不清楚是要在同一应用中还是单独执行 BLE 和子1。

    如果要在同一个应用程序中执行此操作、应查看以下示例:

    DMM_wsnnode_ble_sp_app (TI.com)

    有关 DMM 的更多信息、请访问此处:

    TI DMM

    动态多协议管理器

    可在此处找到独立的 Sub1传播示例:

    PROP_RF (TI.com)

    rfPacketRX 和 rfPacketTX 示例是最简单的一次、演示了如何设置链路。

    另请参阅:

    专有射频(TI.com)

    要帮助解决调试问题、您需要提供更多信息。

    • 您正在运行什么硬件
    • 您正在运行哪些 SDK 和示例
    • 您正在运行哪个 CCS 版本
    • 您是否对示例进行了任何修改等?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、缺少信息、

    我使用的 CCS 版本为12.0.0.00009、SDK 版本为6.20.00.29。

    我对简单的外设工程进行了一些修改、但崩溃与修改无关、因为当我尝试在资源浏览器中实施工程后进行调试时、调试和闪存仍会崩溃。

    实际上、我想使用 BLE 进行低于1GHz 的通信、但我知道在低于1GHz 时无法进行 BLE 通信。我对吗?

    我只想在两个器件之间进行低于1GHz 的通信。 我将检查您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保 SDK 安装在正确的位置等

    您使用的是什么硬件?

    我导入了多个 BLE 项目并将其下载到 LP、调试时没有任何问题。

    请更加具体地说明事情 是如何崩溃的。

    您是否能够正确下载程序?

    您是否曾尝试过一些简单的传播示例、以了解是否会发生相同的情况?

    我需要获得有关重现问题所需执行的步骤的说明。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如何确定 SDK 位置是否正确。 我使用 Resource Explorer 中的 CCS IDE 进行了安装。

    当我尝试将代码刷写到电路板时、它会崩溃。 在将代码加载到电路板时、IDE 会突然关闭。

    关闭后、我再次打开 IDE、并显示 CCS 崩溃报告。

    您的意思是询问 我正在使用的硬件? 我无法理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要确保 SDK 在 C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29下下载。

    如果您未在我们的 Launchpad 上运行代码、但已经制作了自己的定制板、则可能是故障原因(如果电路板出现问题)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 的位置正确。电路板不是我的定制电路板、而是 CC1352P1开发套件。

    我认为、我需要有关如何在该板中使用低于1GHz 的帮助。 我是否需要使用外部天线来使用低于1GHz?
    我的应用程序有3块电路板。1与主器件2类似、与从器件类似。 从板读取 ADC、然后将数据发送到主板。

    您建议开发哪种应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的 LP 只是站在桌面上、则无需连接天线、但如果您需要更远的距离、则应这样做。

    rfPacketRX andrfPacketTX 是无线发送/接收数据的良好起点。

    有两个不同的 ADC 示例可用作应用 ADC 部分的起点

    C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29\examples\rtos\CC1352p1_LAUNCHXL_drivers\adcbufcontinuous

    C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29\examples\rtos\CC1352P1_LAUNCHXL_drivers\adcsinglechaChannel

    Siri