This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:RF Studio 解锁中的频率选择?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1131722/cc1101-frequency-selection-in-rf-studio-unlock

器件型号:CC1101
主题中讨论的其他器件: CC1352R

我想将 CC1101和 PA 用于运行 GFSK 200kHz 频谱(< 200kbps)的音频发送器设备   

 606-614MHz 范围内。  

1、CC1101能否在这些频率下以与常规433MHz ETC 频带相同的功效运行并进行正确的前端调优?

2、如何移除 Smart RF STDUDIO 中的挂锁以启用这些频率?

是否有更好的收发  器器器件选择可以在 606-614mhz 范围内调制2或4个 FSK/GFSK?

提前感谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、CC1101 并非设计用于606-614MHz 范围内的操作(我们的任何器件也不在事后提供)。 请参阅    CC1101数据表 中的第3节:https://www.ti.com/lit/swrs061

    因此、我们尚未对该频带下的器件进行特性描述。

    2.在  SmartRF Studio 中尝试使用 CC1352R (以测试我们最新的器件系列)、它允许用户尝试以606MHz 的频率发送/接收数据、但在两种情况下都提供了错误代码:

     0x0809 ERROR_SYNTH_PROG 合成器编程失败

    由于我们当前的器件都不是针对您感兴趣的频段设计的、因此由于调制解调器的原因、这些器件目前可能不会在此频段中发送/接收数据。


    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您查看 Zak。