主题中讨论的其他器件: CC1352R
我想将 CC1101和 PA 用于运行 GFSK 200kHz 频谱(< 200kbps)的音频发送器设备
606-614MHz 范围内。
1、CC1101能否在这些频率下以与常规433MHz ETC 频带相同的功效运行并进行正确的前端调优?
2、如何移除 Smart RF STDUDIO 中的挂锁以启用这些频率?
是否有更好的收发 器器器件选择可以在 606-614mhz 范围内调制2或4个 FSK/GFSK?
提前感谢,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想将 CC1101和 PA 用于运行 GFSK 200kHz 频谱(< 200kbps)的音频发送器设备
606-614MHz 范围内。
1、CC1101能否在这些频率下以与常规433MHz ETC 频带相同的功效运行并进行正确的前端调优?
2、如何移除 Smart RF STDUDIO 中的挂锁以启用这些频率?
是否有更好的收发 器器器件选择可以在 606-614mhz 范围内调制2或4个 FSK/GFSK?
提前感谢,
您好!
1、CC1101 并非设计用于606-614MHz 范围内的操作(我们的任何器件也不在事后提供)。 请参阅 CC1101数据表 中的第3节:https://www.ti.com/lit/swrs061
因此、我们尚未对该频带下的器件进行特性描述。
2.在 SmartRF Studio 中尝试使用 CC1352R (以测试我们最新的器件系列)、它允许用户尝试以606MHz 的频率发送/接收数据、但在两种情况下都提供了错误代码:
0x0809 ERROR_SYNTH_PROG 合成器编程失败
由于我们当前的器件都不是针对您感兴趣的频段设计的、因此由于调制解调器的原因、这些器件目前可能不会在此频段中发送/接收数据。
此致、
Zack
好的、感谢您查看 Zak。