This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:访问原始 IF /基带样本

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1058404/cc1200-access-to-raw-if-baseband-samples

器件型号:CC1200

大家好、在 CC1200用户指南中、我们在表10 (第21页)中看到 GPIOx_CFG = 46允许通过 GPIO0 - 3引脚访问 ADC 样本

但是、当我们设置此模式并探测采样引脚时、我们可以看到似乎只有大约250kHz 的信号、而时钟线上没有任何信号。

您能告诉我们我们应该在这里看到什么吗?

是否有任何其他寄存器写入需要进入此 ADC 数据模式以及时钟线等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    需要再次检查此问题、并将很快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此功能仅用于有限的测试目的、无法通过 GPIO 接收完整的 IQ 数据。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Richard --非常感谢。