This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:LAUNCHXL-CC1350上芯片与开关之间的组件?

Guru**** 2516660 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1310, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1128074/launchxl-cc1350-components-between-chip-and-switch-on-launchxl-cc1350

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350CC1310LAUNCHXL-CC1310

您好!

如果我们不在 CC1350中使用开关(如果我们使用单个频率);

1) 1)是否需要使用芯片和开关之间的组件(2)、即组件 C63、C64、L29、L28、C58和 C65? 如果不需要这些元件、则平衡-非平衡变压器电容器 C72和 C73的连接(3)是否应直接连接到 RF_P 和 RF_N 引脚(1)?

2) 2)如果未使用开关、是否需要重新计算2中的组件?它们的功能是什么?我应该如何计算它?

提前感谢您的回答。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.  (2)中有两个部分、有关详细信息、请参阅随附的图片:
      1. 为 LNA 提供外部偏置。 这是可选的、因此如果您要使用 LNA 的内部偏置、则可以移除(a)中的组件。 否则、您需要保留它们。 请参阅   SWRA640F (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意  事项(修订版 F))的第2节:www.ti.com/.../外部偏置、性能会有所差异。
      2. 开关输入(B)的直流阻断电容器。 如果拆下开关、则可以拆下这两个电容器(C63和 C64)。

    因此、如果 您要移除 开关(仅使用低于1GHz 路径、例如)、则可以移除 C63和 C64。 如果为 LNA 使用外部偏置、则为 (a)中的组件保留相同的值

    2.由于要卸下组件/交换机,您可能需要在交换机后调整匹配的网络值以补偿阻抗变化。   SWRA640F (如上所链接)的第9节讨论了所需的最佳负载阻抗。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的描述性说明。


    坦率地说、我不知道内部和外部偏见在预期用途方面的区别。 但是、当我认为我们将使用外部 LNA 偏置并考虑到您所说的内容时、会出现如下所示的连接图。 我要将 LNA 外部偏置组件直接连接到平衡-非平衡变压器电路、对吧?  这样就无需重新计算平衡-非平衡变压器电路、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您只需要使用低于1GHz 路径、是否需要使用 CC1350而不是 CC1310? 如果您只对低于1GHz 的输出感兴趣、CC1310可能更合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我们当前使用 CC1350时的工作方式。 如果使用 CC1310更有意义、我们可以考虑它、但您现在可以回答我之前的问题吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经仔细检查了您当前使用的 CC1350参考设计、由于开关已停产、因此我们不推荐您使用它。

    相反、我们建议为此使用 CC1310参考设计、该设计可能也会解答您有关平衡-非平衡变压器的问题。 LAUNCHXL-CC1310设计不使用开关 、匹配868/915MHz 工作频率。 您应该能够使用该设计简单地替换为 CC1350。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否正确?如果我在 CC1350的868MHz 路径上使用 CC1310的路径、效果会更好。 那么、CC1350和 CC1310的路径之间是否存在不匹配?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议使用 LAUNCHXL-CC1310参考设计、但将 CC1310替换为 CC1350。

    对于这两种器件、868/915MHz 运行时的最佳负载阻抗非常相似、因此只要您严格遵循布局和堆叠、就应该具有所需的无线电性能。

    可在此处找到 LAUNCHXL-CC1310参考设计文件:
    LAUNCHXL-CC1310 (SWRC319): https://www.ti.com/lit/zip/swrc319

    此致、
    Zack