主题中讨论的其他器件: CC1312R、 SysConfig、
背景
我有两个定制器件、希望通过915MHz 进行通信。 它们都由电池供电、因此决定利用宽带模式在节省电池的同时获得 FCC 批准。 (宽带不需要信道跳跃或任何复杂的内容、因此设备可以模糊地进行时间同步、+/- 2秒、并且在不接收或传输时可以关闭无线电)。 我一直用于 WB-DSSS, 30kbps (480 ksps), 195kHz Deviation, 2-GFSK, 784 kHz Rx Bandwdith, FEC=1:2, DSSS=1:8 开发。 另请注意、由于当前硬件配置不允许设置 VDDR、因此我以12.5dBm 的功率传输数据。 我们正在研究在某个时候更改它的可能性。
问题
在我的测试中、我发现该范围有点光泽。 我要接收的最佳范围是509米、但更常见的是~300米、似乎最大 因此、我开始处理符号速率和偏差。 我发现、将符号速率降低到60ksps、并将偏差增加到210kHz、这使我能够保持 FCC 15.247的必要宽带状态、从而略微提高了范围。 我还发现、将符号速率降低得太低使得无法接收消息(我对射频领域不是很了解、但我认为是因为本底噪声会随着偏差的增加而增加?)。 我还将 RX 带宽滤波器降低到了546.3kHz、以降低本底噪声、但这似乎并没有显著扩大范围。
问题
如果传输时间与符号速率、偏差、白光等方面没有物体、那么最适合的范围设置是什么?
是否有偏差远高于符号速率的点、以至于任何数据都无法接收? 为什么?
谢谢你。