This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:cc1200如何无线发送数据?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1060292/cc1200-how-does-cc1200-send-data-on-the-air

器件型号:CC1200

您好!  

我的客户正在使用 CC1200和 IEEE802.15.4g。

为了支持 IEEE 802.15.4g、他设置 PKT_CFG2.FG_MODE_EN = 1且 PKT_CFG2.byte_swap_EN = 0。

整个 数据包(前导码位+ SFD + PHR +数据字段+ CRC)是否存储在 FIFO 中并首先从 LSB 无线发送?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当数据包以无线方式发送时、前导码+同步+ CRC 会自动添加到 FIFO 的内容(通常为数据字段)。 这也在您在帖子中使用的图例中的图例中写入。  

    问题的背景是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    这是我的客户的问题。

    我的客户的 CRC 有问题、如下所示。  

    (+) CC1200:Wi-SUN 的 CRC32算法-低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛

    我们猜测原因首先是一个重要的问题。

    因此、我 认为这个问题被问及以验证 CRC 计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您链接的帖子似乎涵盖了 CRC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、数据包的所有元素都是从 lsb 发送的?

    或者每个磁场的传输顺序是否不同?

    我发现了一个与我的问题类似的主题、如下所示。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/760952/cc1200-802-15-4g

    CC1200首先从 LSB 传输长度、但 Wi-SUN 标准似乎首先从 MSB 传输。

    我们需要确保使用 Wi-sun 产品准确地将数据传输到。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您链接到它的主题中、结论如下所示:

    "我今天已经对此进行了更多思考和测试–并且确信采用 PKT_CFG2.FG_MODE_EN = 1和 PKT_CFG2.byte_swap_EN = 0的 CC1200将能够符合802.15.4标准。"

    您是否测试过此组合?