您好!
我的客户正在使用 CC1200和 IEEE802.15.4g。
为了支持 IEEE 802.15.4g、他设置 PKT_CFG2.FG_MODE_EN = 1且 PKT_CFG2.byte_swap_EN = 0。

整个 数据包(前导码位+ SFD + PHR +数据字段+ CRC)是否存储在 FIFO 中并首先从 LSB 无线发送?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢你的答复。
这是我的客户的问题。
我的客户的 CRC 有问题、如下所示。
(+) CC1200:Wi-SUN 的 CRC32算法-低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛
我们猜测原因首先是一个重要的问题。
因此、我 认为这个问题被问及以验证 CRC 计算。
那么、数据包的所有元素都是从 lsb 发送的?
或者每个磁场的传输顺序是否不同?
我发现了一个与我的问题类似的主题、如下所示。
CC1200首先从 LSB 传输长度、但 Wi-SUN 标准似乎首先从 MSB 传输。
我们需要确保使用 Wi-sun 产品准确地将数据传输到。