This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:器件读取保护/防止人员复制映像

Guru**** 2600175 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1059586/cc1310-device-read-protection-prevent-people-from-copying-the-image

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: SEGGER

你(们)好

我希望读取"Protect the CC1310 chip"。  代码/设置中是否有方法? 我从很多人以前就一直在看它,找不到它。 以下几个问题描述为要点:

1) 1)我在 TRM 中看到了读/写保护定义、但在库或代码中都找不到这些定义、我只能在 ccfg.c 文件中看到写保护定义。 是否有读取保护、如果有、这是否足以保护我的芯片中的代码/映像?

2) 2)禁用 JTAG 是否是一个选项? 如果是、我应该强制擦除以再次访问它吗?

3) 3)最后、如果我们通过 SEGGER 或任何器件对代码进行保护、我是否仍能通过 SEGGER 或任何器件访问芯片的 MAC/HW ID 存储器位置?

谢谢、此致

Subil Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subil:  

    建议在生产中使用禁用 JTAG 选项。 这提供了读取保护。 对于写保护、您可以使用 CCFG_PROT_n 寄存器、TRM 中对此进行了详细介绍。  

    为此、您可以按照 TRM 的第9节进行操作、并在 ccfg.c 文件中进行设置、如您所述。
     
    此致、
    Siddanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢。
    是的、我们启用了写保护、但 TRM 还使用 CCFG_PROT 定义说明了读保护、但在驱动程序文件(ccfg.c)中找不到它们

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subil:

    CCFG_PROT 定义对闪存扇区进行写入和擦除保护。  


    对于读取保护、建议禁用 JTAG。

    此致、
    Siddanth