您好、TI 支持团队
我们正在为物联网系统、尤其是物联网系统进行制造。 我们使用 CC1120进行射频通信。 我们面临 CC1120未能及时工作的意外情况。
问题是 CC1120不能及时工作。 这就是我们的设定值发生了变化。 这可能是由于系统无法正常工作、即未接收到信号。
连字符发生在弱信号通信中。
请参阅以下内容:
实际上、我们在 Reg00将该值设置为11、但该值已更改为06。
问题是
为什么值会更改为"06"、即使我们设置为"11"也是如此?
2.我是否需要考虑进行设计以避免这种情况?
3. 是否有任何通知信息(状态更改信息)发送给 MCU?
我期待您的响应。
谢谢、此致、
年轻。