This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:通过将发射功率从+10dBm 更改为+14dBm、对传输范围产生影响

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1060485/cc1310-impact-on-range-of-transmission-by-changing-the-transmitting-power-from-10dbm-to-14dbm

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1190

大家好、

我正在尝试将我的 cc1310 (没有 cc1190)的传输范围提高到40米、之前我将我的 TX_POWER 设置为10dBm (.txPower = 0x38D3)、 我的客户端对该范围不满意、因此我通过在 smarttef_settings.c 中设置.txPower = 0xA73F 将 TX 功率更改为+14dBm、并且我还在 ccfg.c 中将 CCFG_FORCE_VDDR_HH 设置为0x1、但与以前的固件相比、我无法看到任何改进。  

我在这里缺少什么、还有什么需要更改才能将 TX 功率设置为+14dBm。

是否有其他方法可以增大 cc1310射频信号的范围?

谢谢、此致

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    40m 位于短侧、即使在10dBm 条件下也是如此。

    您是否使用 https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR 根据您使用的设置估算了覆盖范围?  

    您使用的设置看起来正确。 从 SmartRF Studio 复制14dBm 设置、  并在 ccfg.c 中将 CCFG_FORCE_VDDR_HH 设置为0x1、您应该得到+14dBm。

    另请访问 www.ti.com/.../swra603