This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1150:关于电场强度

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1060278/cc1150-about-the-electric-field-strength

器件型号:CC1150

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

使用860MHz 乘以 max10dbm 时、3m 距离上的电场强度估计为多少?

非常感谢。

此致、
Yuki