This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:存储器顶部的字节

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1060233/cc1312r-bytes-at-the-top-of-the-memory

器件型号:CC1312R

你(们)好

我注意到、一些字节放置在.hex 和.bin 文件的存储器顶部

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 8001 1000 80ff
fdff 5800 3aff bbff FFFF FFFF FFFF FFFF
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FF00 FFFF FFFF
00ff FFFF 00c5 c5ff 0000 00ff 0000
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF

是否有任何相关文档?

是否可以将其放置在其他地址中? 我必须制作引导加载程序、这只能占用最多32K、理想情况下为16K、因此这些不会放置在存储器顶部、而是放置在32K 减一位的位置。

我已将.cmd 文件更改为:

#define FLASH_SIZE 0x8000

谢谢