This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:UART 示例

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1060185/cc1312r-uart-example

器件型号:CC1312R

我尝试放置一个 UART 示例以使其正常工作、以便我可以对其进行自定义。

虽然 UART 被分配给引脚 DIO3/4 DIO2/3、但 SDK 5.30中有一个使用 UART 的示例

我必须使用以下引脚:  RXD - DIO5   TXD - DIO6

但在 SYSCFG 上、我不能更改这个... 显然、我必须选择"Use Hardware"(使用硬件)为"None"(无)。 这是在哪里?

我想该示例是为 TI 电路板制作的、现在我正在使用定制电路板、因此需要更改。 请告诉我这方面的信息吗?  

UART 和 UART2有何区别? SDK 3.30的前一个示例使用 UART。

谢谢