请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 主题中讨论的其他部件:CC1352P、 CC1310
大家好、
您能否验证 CC1312R 环境温度或结温范围为-40至105? CC13x2R 数据表使用结温、而 CC1352P 数据表使用环境温度、这有点令人困惑...
我 ºC、 ºC 客户正在比较 CC1310和 CC1312的应用、CC1310数据表中指出环境温度为85 ̊ C、CC1312R 为105 ̊ C、这使得客户很难对其热性能进行苹果对苹果的比较。 您是否会建议哪一种更适合高温使用?
谢谢。
此致、
水阳