This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312R 环境温度或结温的温度范围是-40至105?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1312R, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1059156/cc1312r-is-the-temperature-range--40-to-105-for-cc1312r-ambient-or-junction-temperature

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他部件:CC1352PCC1310

大家好、

您能否验证 CC1312R 环境温度或结温范围为-40至105?  CC13x2R 数据表使用结温、而 CC1352P 数据表使用环境温度、这有点令人困惑...

我  ºC、 ºC 客户正在比较 CC1310和 CC1312的应用、CC1310数据表中指出环境温度为85 ̊ C、CC1312R 为105 ̊ C、这使得客户很难对其热性能进行苹果对苹果的比较。 您是否会建议哪一种更适合高温使用?

谢谢。

此致、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于高温、请使用 CC1312R 而不是 CC1310。

    此致、

      Richard