This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:设置了两字节同步代码、接收器侧出现乱码问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC113L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1058731/cc113l-two-byte-synchronization-code-is-set-and-the-receiver-side-has-a-garbled-issue

器件型号:CC113L

大家好、

问题:在发送端设置四个不同的字节同步代码、使用 CC113L 在接收端设置两个字节同步代码检测、在接收端设置乱码。

客户想知道原因是什么、 是否有任何接收例程?

以下是寄存器配置参数:

静态常量寄存器 Setting_t preferredSettings[]=//应更改为 CC113L reg

{CC113L_IOCFG2、0x06}、
{CC113L_SYNC1、0x54}、
{CC113L_SYNC0、0x21}、
{CC113L_PKTLEN、0x32}、
{CC113L_PKTCTRL1、0x0C}、//
{CC113L_PKTCTRL0、0x05}、//
{CC113L_channel、0x00}、
{CC113L_FSCTRL1、0x0C}、
{CC113L_FREQ2、0x10}、
{CC113L_FREQ1、0xAA}、
{CC113L_FREQ0、0x59}、
{CC113L_MDMCFG4、0x2D}、
{CC113L_MDMCFG3、0x3B}、
{CC113L_MDMCFG2、0x02}、//
{CC113L_DEVIATN、0x57}、//
{CC113L_MCSM1、0x0C}、//
{CC113L_MCSM0、0x18}、
{CC113L_FOCCFG、0x1D}、
{CC113L_BSCFG、0x1C}、
{CC113L_AGCCTRL2、0xC7}、
{CC113L_AGCCTRL1、0x00}、
{CC113L_AGCCTRL0、0xB0}、
{CC113L_RESERVE_0x20、0xFB}、
{CC113L_FREND1、0xB6}、
{CC113L_FSCAL3、0xEA}、
{CC113L_FSCAL2、0x2A}、
{CC113L_FSCAL1、0x00}、
{CC113L_FSCAL0、0x1F}、
{CC113L_TEST0、0x09}、
};

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我不清楚这种情况。 您能否发布每侧使用的特定同步代码?

    您能更详细地描述他们看到的问题吗? 他们具体接收或未接收什么?

    谢谢、

    玛丽·H.