This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:传输时电流存在一些问题。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1132602/cc1310-some-issue-about-current-when-transmitting

器件型号:CC1310

大家好、

以下是客户的请求:

配置如以下所示:

// Parameter summary
// RX Address0: 0xAA
// RX Address1: 0xBB
// RX Address Mode: No address check
// Frequency: 433.92032 MHz
// Data Format: Serial mode disable
// Deviation: 5.000 kHz
// Packet Length Config: Variable
// Max Packet Length: 255
// Packet Length: 20
// Packet Data: 255
// RX Filter BW: 49 kHz
// Symbol Rate: 17.99927 kBaud
// Sync Word Length: 32 Bits
// TX Power: 15 dBm (requires define CCFG_FORCE_VDDR_HH = 1 in ccfg.c, see CC13xx/CC26xx Technical Reference Manual)
// Whitening: CC1101/CC2500 compatible

它以前一直是 PCBA 测试、启动期间的最大电流(指针 mA 电流表)为8~10mA。  将 PCBA 安装到硅树脂外壳后、  传输时测得的电流增加到20mA、这可能导致电池电压下降到2V 以下并重新启动。

客户的问题:  传输时的电流是否受到外壳的影响? 安装环境会影响它吗?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                        

Nick     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    根据您的描述、引入硅树脂外壳会影响天线匹配。 这反过来会导致功率放大器所承载的负载不匹配、从而导致性能不理想(其中可能包括增加的电流消耗和更高的杂散发射)。

    来自应用手册  SWRA161B (链接如下):

    接地平面的尺寸、天线到接地平面的距离、天线元件的尺寸、馈电点和塑料外壳都是可能影响阻抗的因素。

    解决此问题的方法是调整天线的匹配网络、以应对由于外壳而导致的谐振频率变化。 安装环境也可能影响天线匹配。 有关如何执行此操作的详细信息、请参阅下面链接的资源。

    CC1310 TI 参考设计包括一个用于此目的的 PI 网络:

    有关这方面的信息、请参阅以下 TI 资源:

    此致、

    Zack