This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:如何在发现同步事件时冻结 RSSI?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1061322/cc1352r-how-to-freeze-rssi-on-sync-found-event

器件型号:CC1352R
Thread 中讨论的其他器件: CCStudio

在我的项目中、我将使用500kbps、固定长度的1字节有效载荷、低于1GHz 无线电没有 CRC 设置。 在这个模式中、我在这些短数据包的系列中看不到正确的 RSSI 水平、它们一个接一个地被发送。  大多数封装的 RSSI 水平被低估了。 重新配置 PA 斜坡时间以使数据包保持较长的无线时间部分解决了问题。 发现同步事件时、我是否可以冻结 RSSI?  HW_REG_OVERRIDE (0x6084、0x35F1)和 HW_REG_OVERRIDE (0x6084、0x34F1)都不能解决该问题。


提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信您使用的是错误的覆盖。 您所使用的覆盖内容似乎适用于 CC13x0、而对于 CC1352R、您应写入0x6098:

    HW_REG_OVERRIDE (0x6098、0x35F1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    实际上、我在尝试在同步事件上冻结 RSSI 时使用了错误覆盖。 你回答了我的问题、我将这个帖子标记为已解决、但我必须说这个问题仍然没有得到解决。 我仍然会看到不稳定、有时会低估 RSSI 值。 我将进一步处理这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有一些数字显示您在使用和不使用此覆盖时测量的 RSSI?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    我没有注意到使用 HW_REG_OVERRIDE (0x6098、0x35F1)和不使用之间的区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我如何复制您在我身边看到的内容? 我假设我应该能够使用 SmartRF Studio 进行快速测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法使用  SmartRF Studio 再现它。  因此、我将根据 rfPacketTx 和 rfPacketRx 对进行几个测试项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    意味着您在使用 Studio 时看不到问题? (意味着精确的 RSSI 值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在使用 Studio 时没有发现任何问题。 更重要的是、我认为问题在 Tx 侧的某个位置。 我已经准备了几个简单的测试项目。 只有当我的主项目通过无线方式发送数据包时、才会出现问题。 当测试项目发送数据包时、RSSI 值相当准确。 遗憾的是、我无法公开共享我的项目、因此我必须准备一个精简版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不跟随你。 我假设您使用了相同的 TX 源、并通过 Studio 接收并使用您的代码? 如果 Studio 在这种情况下提供预期结果、则 TX 侧应该正常?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这些问题和其他问题最好由我准备的测试项目来回答。 我没有附加 tirtos_builds_cc13x2_cc26x2_release_ccs 项目、因为它通常出现在 SDK 5.20参考项目中。 当我在终端921600/8/1连接到 Rx 侧的情况下运行项目时、我可以看到 RSSI 值的差异高达20dBm。

    e2e.ti.com/.../rf500kbps_5F00_32_5F00_24_5F00_8_5F00_0_5F00_Rx.zip

    e2e.ti.com/.../rf500kbps_5F00_32_5F00_24_5F00_8_5F00_0_5F00_Tx.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Studio 提供了不准确的 RSSI 值、因此问题可能与 Tx 有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我完成了其他几项任务时、我需要仔细查看代码。  

    [引用 userid="234230" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1GHz-group/sub-1GHz/f/sub-1GHz-forum/1061322/cc1352r-how-forum-how-to-free-RSSI-on-sync-find-event/3931575#3931575"]引用的"RSSI/引用可能是与问题相关的、因此给出的 RSSI/CSI 值不准确。]

    您如何知道 Studio 提供的值不准确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试编译您发布的项目之一。 我从一个干净的工作区开始、然后从 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52导入了"empty"项目、以获取引用的 TI RTOS 项目。 然后、我收到以下错误消息:

    ****配置的纯净构建 rf500kbps_32_24_8_0_Tx 项目的调试****

    "C:\\ti\\ccs1040\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k -j 4 clean -o

    DEL /F "syscfg\error.h" rf500kbps_32_24_8_0_Tx.hex" rf500kbps_32_24_8_0_Tx.out"
    del /F "main_tirtos.obj""rfPacketTx.obj"
    del /F "main_tirtos.d"rfPacketTx.d"
    rmdir /S/Q "syscfg\"
    找不到 C:\apps\codes\rf500kbps_32_24_8_0_Tx\Debug\syscfg\error.h
    已完成清理

    ****构建完成****
    发生构建文件生成错误..
    编译配置"com.ti.ccstudio。buildDefinitions.tms470.Debug.1107030127"不存在于引用的工程"tirtos_builds_cc13x2_cc26x2_release_ccs"中。 请参阅"属性">"编译">"依赖项"页面以选择现有编译配置。
    构建停止..

    --

    项目缺少什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的项目需要构建索引为1107030127的 tirtos_builds_cc13x2_cc26x2_release_ccs。
    但是、当您从 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52导入"empty"项目时、您具有不同的构建索引。 这是正常情况。

    您需要在 Properties>Build> Dependencies for rf500kbps_32_24_8_0_Rx 和 rf500kbps_32_24_8_0_Tx 项目中查看相关内容、并删除其中列出的项目、然后再次添加 tirtos_builds_cc13x2_cc26x2_release_ccs。 通过这种简单的方法、您可以更改  引用工程的编译索引。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已修改测试项目。 现在、您可以将它们配置为0位、1位和4位 CRC。 或者、您可以将它们配置为1位或2字节数据包有效载荷。

    通过使用不同的设置、您可以看到、如果 CRC 为0位或1位、则在1字节有效载荷的情况下、Rx 侧无法正确估算 RSSI。 这些测试显示问题仍然在 Rx 侧、这是一个严重的问题、因为无线电内核在尝试估算数据包尾部的 RSSI 时出错。
    e2e.ti.com/.../rf500kbps_5F00_32_5F00_24_5F00_x_5F00_x_5F00_Tx.zip
    e2e.ti.com/.../rf500kbps_5F00_32_5F00_24_5F00_x_5F00_x_5F00_Rx.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将了解一下、我今天早些时候成功地编译了您以前的项目。

    您使用哪种方法来了解测试设置中的正确 RSSI?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不使用任何其他工具来测量 RSSI、也不能分辨 CC1352报告的正确值。 我认为这些 RSSI 值不正确、因为在短时间内紧密发送的100个数据包不能具有10dBm 或更高的 RSSI 扩展。 你认为不是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了您的设置。 看起来您刚刚使用了50kbps 设置并更改了数据速率、偏差和 RX BW。  

    当您尽可能更改其中一个预定义 PHY (设置)时、您必须将其视为一个新的 PHY、并执行多项测量以验证该 PHY 是否提供了所需的性能。 本应用手册 :https://www.ti.com/lit/pdf/swra682 介绍了您应查看的参数和测量值。  

    在这种情况下、从已经可用的500kbps phy 开始。 检查您是否获得了所需的行为、如果确实如此、请更改偏差。 当仅更改偏差时、不需要重新验证 phy。

    由于您使用的是高调制指数和非默认同步字、这是否是传统的 phy?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 实际上、我设计了 PHY 500kbps、并将 Smart RF Studio 作为参考。 Studio 中有许多不同的 PHY、这是一个很好的来源。 此外、我还使用您发布的文档。 对基本原则有很好的解释。 但是,我认为这不足以完成我的特定工作。 在我的项目中、我有几个比特率介于50kbps 到500kbps 之间的动态 PHY。 这不是一个传统的 PHY 项目,而是一个前瞻性项目:)我对查找新 PHY 设置的详细信息非常感兴趣,但这次我想谈谈我关于同步事件 RSSI 冻结的非常简单的问题

    请尽情使用我的新测试项目。 我准备了最基本的 PHY - 50kbps、25kHz 偏差、2GFSK、100kHz RX 带宽。 除了链路层外、我没有更改任何内容。 我刚刚将数据包长度配置从变量更改为固定值和 CRC。 即使这个 PHY 配置也不能按预期工作! 与500kbps PHY 相比、操作上的唯一区别是、为了使50kbps PHY 正常工作、一个 CRC 位就足够了、并且对于500kbps PHY、您至少需要4个。 除了我进行 PA 升降实验之外、我还可以得出结论、即无线电内核无法正确估算一个字节数据包的 RSSI、并且在 GFSK 数据包顺利消失的时间点进行估算。  此外、HW_REG_OVERRIDE (0x6098、0x35F1)不起作用。 我已经处理这个问题超过三个月了、但我没有找到更具说服力的版本。 您可以通过某种方式解决这个问题吗?

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../rf50kbps_5F00_32_5F00_32_5F00_x_5F00_x_5F00_Rx.zip

    e2e.ti.com/.../rf50kbps_5F00_32_5F00_32_5F00_x_5F00_x_5F00_Tx.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昨天我稍微看了一下您的代码、但为了便于调试、我使用 SmartRF Studio 进行了一些 RX/TX 测试。

    观察结果:

    -如果我使用固定数据包长度、关闭 CRC 并使用1字节数据包长度、我认为我看到 的情况与您相同、这意味着数据包的 RSSI 的变化为8 - 10dB。

    -如果 包含或不包含 HW_REG_OVERRIDE (0x6098、0x35F1)、则 RX 侧似乎没有影响。  

    -将 TX 侧设置为发送一个额外的字节(RX 侧仍然设置为接收1个字节)、从而使接收到的数据包的 RSSI 变化为1dB。  

    -将 PA 斜坡关闭时间 HW_REG_OVERRIDE (0x6028、0x00XX)减少到一个低值(I 使用0x4进行了测试)会使接收到的数据包的 RSSI 变化为1dB。 在本例中、TX 侧使用了1字节有效载荷。  

    -如果 TX 侧和 RX 侧都设置为2字节、无 CRC、则 RSSI 在额定 PA 斜坡上有1dB 变化。  

    -同步字长度似乎没有影响(使用16、24和32位进行了测试)

    似乎这可能与仅发送1个字节时 TX 信号的外观有关。  

    --

    您只发送1个字节而不发送 CRC 的原因是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您尝试我的项目、现在您已经看到了问题、我可以更轻松地解释我的困难。

    在我的项目中、我需要非常高效和准确地了解节点之间的飞行时间(ToF)。 为此、我将使用与 SDK 中提供的几个 rfEchoTx 和 rfEchoRx 项目类似的项目。 通过在一个突发中执行几个 Ping 请求、然后对其求平均值、我得到往返时间、最终得到 ToF。 我的系统在不同环境下的行为不同、因此我使用 CRC 数据包和非 CRC 数据包。 为了实现高效处理、我只需要一个数据字节和一个 CRC 位。 我需要 RSSI 来验证测量并正确确定节点的接近度。

    您的答案是否意味着我对 RSSI 报告错误的担忧得到了确认、我们无法通过延长数据包来解决它? 我在 CC1352的行为中发现了许多其他奇怪的东西、这些东西使我无法进行正确的 ToF 测量。 我会将我的问题与所提出的 RSSI 问题分开发布、但无线电内核中可能存在的错误可能与我的其他问题有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="66607" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-GHz-group/sub-1GHz/f/sub-1-GHz-forum/1061322/cc1352r-how-forum-how-forum-free-RSSI-on-sync-find-event/3938#3937038"]将 接收到的0x604dB (Rpa_ramp)数据包数量减少到0x3701 (0x370r_1)、从而导致接收到0x60dB 低变化量(0x3701)。 在本例中、TX 侧使用了1字节有效载荷。  [/报价]

    这看起来仍然是一个具有1位数据包的解决方案。 请注意、这将影响杂散发射。

    我想使用具有1字节与2字节默认设置的频谱分析仪查看信号、看看我是否了解正在发生的情况。 我怀疑在仅具有1字节有效载荷的情况下、没有 CRC、PA (采用默认设置)在发送此字节时开始下降。 但不确定为什么2个字节的情况不是这样、以及冻结 RSSI 为什么不起作用。  

    这是我计划下一次在办公室(1月的第一周)执行的一项任务   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!
    我期待着结果。
    新年快乐,圣诞快乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昨天我看了 TX 端、我看不到发送1个字节或2个字节的行为有什么不同。  

    最新的理论是、RX 链中的延迟会导致这种情况。 在找到 SYNC 时、接收器也将接收到以下字节、这些字节的能量将贡献到总 RSSI、即使找到了同步冻结也是如此。 当能量在1个字节后开始下降时、 由于延迟、这将影响 RSSI。 它是固定的延迟。