Thread 中讨论的其他器件: CCStudio
在我的项目中、我将使用500kbps、固定长度的1字节有效载荷、低于1GHz 无线电没有 CRC 设置。 在这个模式中、我在这些短数据包的系列中看不到正确的 RSSI 水平、它们一个接一个地被发送。 大多数封装的 RSSI 水平被低估了。 重新配置 PA 斜坡时间以使数据包保持较长的无线时间部分解决了问题。 发现同步事件时、我是否可以冻结 RSSI? HW_REG_OVERRIDE (0x6084、0x35F1)和 HW_REG_OVERRIDE (0x6084、0x34F1)都不能解决该问题。
提前感谢您。