This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:HDC2010驱动程序错误

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC2080, LPSTK-CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1063972/lpstk-cc1352r-hdc2010-drivers-bug

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件:HDC2080HDC2010

我尝试使用       #include 从 HDC2080传感器获取数据  驱动程序、但 我的代码在写入 I2C 帧后挂起。  

为了验证问题所在的位置、我使用 多传感器示例。

我有以下 SDK 中列出的测试多传感器示例:

simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_01_01
simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52
simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_10_00_48
simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_40_04_04

以及 SDK 中的唯一示例

simplelink_cc13x2_26x2_SDK_3_40_00_02   

我可以从 LPSTK1352R 上的 HDC2080传感器获取温度。  您能否确认上述 SDK 中存在错误  、或需要执行任何特定设置才能使其在最新 的 SDK 版本中正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不清楚您所测试的具体内容。

    您是说默认的 DMM_154sensor_remote_display_oad_lpstk_APPF 仅在3_40 SDK 中工作、不是从任何其他 SDK 中工作、还是对示例进行了修改?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 LPSTK-CC1352R  、我将用 ORYGIN 示例对其进行刷写、作为开箱即用体验的建议

    C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_01_01\examples\rtos\CC1352R1_LAUNCHXL_ble5stack\multi_sensor

    当我从上述 SDK 编译代码 并对 LPSTK 进行编程时    、我无法在手机上的 SensorTag 应用程序中获取温度和湿度读数。

    此外、如果我使用终端查看我从 LPSTK 获得的输出如下所示

    我发现从下面的列表中编译原始示例有同样的问题

    simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_01_01
    simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52
    simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_10_00_48
    simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_40_04_04

    唯一起作用的是该 SDK 的示例: simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_40_00_02

     

    LPSTK-CC1352的产品经理可能很容易重现上述问题。  

    我将 Code Composer Studio 10.4.00006与未经修改的示例结合使用。 编译期间无错误。

    我会非常感谢您的帮助、因为我看到更多的人可能会遇到这种问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现其他人遇到相同的问题  (+) LPSTK-CC1352R:多传感器示例不显示温度、照明-蓝牙论坛- BluetoothRegistered︎- TI E2E 支持论坛

    此外还有 (+) CCS/LPSTK-CC1352R:在重新刷写多传感器应用程序后无法连接到 LPSTK-CC1352R -蓝牙论坛- BluetoothRegistered︎- TI E2E 支持论坛

    在我的案例       中、我无法转到旧的 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_40_00_02、我确认它可以正常工作、因为我在其他自定义示例中使用较新的 SDK、在该示例中、我遇到的问题与德州仪器提供的原始多传感器示例完全相同。

    它看起来可能与中断问题相关- I2C 时钟线无论在什么情况下都是上升的。

    硬件已确认运行良好、因为旧示例中的编译示例确认所有操作均正常。 期待着为此提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试控制一些硬件、并查看是否可以重现问题。 同时、您能否使用正确的 CCS 版本重试并测试5_30_01_01 SDK 示例? 此 SDK 应与 CS 11.0.0一起运行

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我花了一周时间来查看我的错误或问题。 我想我找到了其他人 有类似问题的原因、而 TI 长期以来一直没有解决这个问题。 我的建议是、一旦您尝试重现问题、请 使用 电池 并打开 LPSTK 上的 swich。 此外、我将 Launchpad CC1352-P2 用作调试器、我已将其永久连接到笔记本电脑(对于调试、您无法通过从计算机上拔下 USB 插头来重置器件)。 通过真实的设备和示例等待您的反馈和发现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经准备好了描述问题的视频-我希望它将有助于找到解决方案、从而使调试  https://we.tl/t-xmtlKI3jPb 成为可能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    更熟悉多传感器示例和传感器的人将会对此进行研究。 请耐心一点、因为假日季可能会延迟响应。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您对这一问题的关注!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔

    您能在此处尝试解决方案: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/974566/lpstk-cc1352r-sail-sensor-library-bug-in-ble5stack-multi_sensor-example 

    基本上、从项目中删除 sail .lib 并强制其使用源文件。  

    此致、

    Daniel