This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201与 CC1120对比

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1065254/cc1201-vs-cc1120

主题中讨论的其他器件:CC1201CC1120

大家好、由于交货周期长、我们打算将 CC1201替换为 CC1120  

您能否告知这两者之间的区别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最重要的故障是最大 RX BW 和最大数据速率。 CC1120限制为200kHz RX BW 和100ksps。

    您当前在 CC1201上使用的射频设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    今天、我们使用的是 CC1201、其参数如下:Rx BW208KHz 和数据速率100kHz。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1120支持此功能。