This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:向量表偏移寄存器

Guru**** 2541090 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1064254/cc1312r-vector-table-offset-register

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

你(们)好

在引导加载程序中、我需要设置 矢量表偏移寄存器、因为应用程序不位于地址0x0。 而是位于地址0x10000处。

因此、我需要将 VTOR 设置为 0x10000。 我该怎么做? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

     SysConfig 中的"设置闪存矢量表的地址"选项必须允许您设置闪存矢量表的地址。 它在器件配置模块中提供。  

    请参阅 TRM 的器件配置部分、了解有关相同功能的更多信息。  

    此致、

    Siddanth