This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:LP-CC1352P7-1和 LP-CC1352P7-4之间的区别

Guru**** 2812625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1062461/lp-cc1352p7-different-between-lp-cc1352p7-1-and-lp-cc1352p7-4

器件型号:LP-CC1352P7

您好、TI、

我会订购 LP-CC1352P7-1以申请 WI Sun 网络。 但是、我在 TI 网站上找不到 LP-CC1352P7-1、只找到了 LP-CC1352P7-4。  

确定 CC1352P7-1和 CC1352P7-4之间的差异。 刚刚找到

  • LP-CC1352P7-1:868/915MHz 时最高为20dBm、2.4GHz 时最高为5dBm
  • LP-CC1352P7-4:433MHz 时最高为13dBm、2.4GHz 时最高为10dBm

这意味着 LP-CC1352P7-4不能支持 Wi-SUN 网络(边界路由器和节点路由器)?

希望看到响应。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    LP-CC1352P7-1将在几天内在 TI.com 上订购  

    目前、我们的 Wi-SUN 产品不包括433MHz PHY、因此  LP-CC1352P7-1是用于 Wi-SUN 开发的电路板。  

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、我正在等待该 LP。