请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652R 大家好、
我们的客户在安装 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_20_00_68.exe 和 CCS10.3.1.00003_win64.zip 后遇到另一个线程的类似错误。 下面是错误消息、
安装后导入项目时出错:
说明资源路径位置类型
产品 com.ti.SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK v3.20.0.68当前未安装、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。 bpoint_cc2642lp_peripheral_app bpoint_cc2642lp_peripheral_app 问题
我们在与客户分享链接后收到了此反馈、
我最近刚买了这台电脑、只供我个人使用。
您说 CCS 安装需要"发现"该 SDK。 我该怎么做?
我安装的 code composer studio 和 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_20_00_68路径是默认路径。 无更改。
我安装的 code composer studio 和 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_20_00_68路径是默认路径。 无更改。
那么、如何将 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_3_20_00_68正确导入 Code Composer Studio?
此致、
Danilo